This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:了解内部基准工作的方法

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045167/ads131a02-the-way-to-know-internal-reference-is-working

器件型号:ADS131A02

各位专家:

我的客户询问内部参考。 AVDD 为5V、内部基准电压设置为4.0V。 由于安全要求、客户希望知道内部基准 正通过软件正常工作。 这可能是一个难以回答的问题、可能有几种方法。

我能听到有什么想法吗?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    他们的系统中是否有多个 ADS131A02? 如果是、客户可能会使用单独器件上的备用 ADC 通道测量内部带隙电压(REFEXT = 2.442V)或基准缓冲器输出(REFP = 2.442V 或4V)。

    或者、如果内部基准发生故障或意外禁用、ADC 输出代码将不再与预期值相关。 当 ADC 基准电压为0V 时、输出代码应为满量程+或-。

    此致、

    Ryan