This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44:断电运行。 SPI 是否起作用?

Guru**** 2925850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043603/adc34j44-power-down-operation-does-spi-work

器件型号:ADC34J44
主题中讨论的其他器件:ADC32J44

如果 PDN 从上电上拉、是否可以通过 SPI 接口访问器件、而不首先将 PDN 引脚驱动为低电平?

在断电时、器件输出有什么作用? 它们是否都浮动? 是什么驱动因素?

在断电时、器件输入是否响应?

 ADC32J44的工作方式是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在检查这个问题、很快就会回来。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果 PDN 引脚从上电上拉为高电平、仍然可以通过 SPI 接口进行读取/写入。  

    在断电时、数字输出(JESD)进入三态。 输入仍然可以施加信号、但对于所有器件引脚、应始终观察绝对最大额定值、即使在断电模式下也是如此。 有关此信息、请参阅数据表。

    SPI 引脚保持激活状态、以使器件断电。

    电源轨(1.8V+)应保持与非断电模式下相同的状态。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有用。

    此外、要清楚、PDN 引脚和寄存器设置之间的关系是什么?

    如果需要断电、则会发生这种情况。

    因此、要为器件加电、寄存器和引脚必须要求正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果应用了两个 PDN (引脚控制和 SPI)、ADC 将处于断电状态。

    如果两个(或) PDN 选项中的一个有效、则 ADC 将处于断电状态。

     PDN 的两个选项都必须处于非断电配置、才能处于正常运行模式。

    此致、

    Dan