This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293evm 电缆和 ECG 仿真器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043393/ads1293evm-wires-cables-and-ecg-simulator

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVM、 ADS1293

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM

1) 1)  出于这个原因、我想进行一些测量、以便更熟悉 ads1293evm 并更好地了解它的工作原理、并提供有关心电图的信息。 因此、如果您能告诉我 需要使用哪些电极和导线电缆、它们将与 ADS1293兼容、以便执行我的实验测量。 (如果您愿意、我建议您在欧洲拥有仓库的公司或 Mouser、Svtronics 等公司)。 我想建议我使用特定组件或站点、以便快速购买它们

2) 2)我还想购买一个 ECG 模拟器,因此我也想建议我购买一个与上述情况相应的 ECG 模拟器。

此致

Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutiris、

    1) 1)请参阅以下 e2e 文章、了解有关 ECG 电缆供应商的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041242/ads1293evm-suggestion-for-possible-electrodes-and-leads-in-conjunction-with-this-board

    2) 2)市场上有许多不同的 ECG 仿真器制造商。 下面列出了 Fluke 生物医疗设备的各种患者监护仪模拟器供您参考。 请为其他制造商搜索患者监护仪模拟器吗?

    https://www.flukebiomedical.com/products/biomedical-test-equipment/patient-monitor-simulators

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 PROMT 的回应,但我还有一些问题 1)

    具体而言、我将尝试通过实施了9 db 连接的 svtronics 购买这些 ECG 导线-电缆。

    但我也想通过 mouser 购买这些心电图导线: P/N: ECG-PRO-3-Way 电缆(来自 Olimex https://eu.mouser.com/ProductDetail/Olimex-Ltd/ECG-PRO-3-WAY-CABLE?qs=%2Fha2pyFadugy1gYBV0%252B0khY46fl6T5iA%2F1n4Z9idf2YsQHnR5pz%252Brg%3D%3D)

    因此、我还必须购买  连接到 DB9连接器的适配器板。 您是否知道我将如何实现兼容??

    a)www.amazon.com/.../B07SRX57FM

    b)https://www.ebay.co.uk/itm/352191086543

    你知道这些是否正确吗?如果不正确,我如何找到正确的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutiris、

    您将无法直接在 ADS1293 EVM 上使用 Olimex 电缆。 相反、您可以使用公型 DB9适配器和 Olimex ECG 导线创建自己的电缆。 有关 DB9引脚连接的信息、请参阅用户指南中的 ADS1293 EVM 原理图(第10页、2.3节)。 您列出的 DB9公适配器工作正常。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sutiris Katsimentes、

    ADS1293不支持氧浓度和血压、对吧?

    谢谢、此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul Chacko,

    没错,ADS1293EVM 是 AFE 关于 ECG  

    此致、

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果我理解正确 ,如果我购买公型 DB9适配器,我可以将 Olimex 电缆与 ADS1293EVM 配合使用??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我不确定我是否要订购兼容的连接器、您能告诉我9dB 公型适配器的连接器 A 和连接器 B 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    Olimex ECG 电缆需要特定插座、如 PlasticOne 41828 (请参阅下面的信息链接)。 ADS1293EVM 使用 DB9母连接器、因此您需要通过卸下 Olimex 电缆的连接器并使用 DB9公适配器替换它来转换 Olimex 电缆。 您将需要根据 ADS1293 EVM 的引脚连接来构建专用电缆。

    https://www.plastics1.com/dash50/41828_dash50.pdf

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的 PROMT 响应。 我还有一个问题,因为我是一名初级设计师。

    我能否将 ads1293EVm 连接到 Tiva C 系列 TM4C123G??如果是,这是什么方式?? (任何教程或视频)??

    你建议我什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    我不熟悉 Tiva C 系列微控制器、因此我无法评论它对 ADS1293的适用程度。 ADS1293需要一个 SPI 接口来进行器件通信和数据检索。 Tiva C 系列 uC 具有可连接到 ADS1293的同步串行接口(SSI)。 如果您对 Tiva C 系列 UC 有任何特定问题、请将您的问题发布到微控制器 E2E 论坛、UC 专家将会提供帮助。 遗憾的是、我们没有此类实现的任何教程或视频。 但是、您应该可以获得 EVM 用户指南和数据表中的所有信息、以帮助您实现应用。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/

    谢谢

    -TC