This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:由240V 电源导致测量绝对错误的电容耦合。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044172/ads114s08b-capacitive-coupling-due-to-240volts-supply-causing-absolutely-wrong-measurement

器件型号:ADS114S08B

大家好、Bob 和社区的其他人、

我使用的是 ADS114S08B。 我们进行的测量是比例式测量、并使用 IDAC。 我的器件可由24V 交流电、24V 直流电和240V 交流电供电。

只有当器件由240伏交流电供电时、才会出现此问题。 3线传感器电缆是屏蔽的、如果屏蔽层连接到 T3或保持悬空、我们得到的值是绝对错误的。 偏差/错误值 取决于屏蔽和线路之间的电容。

对于测试、如果正常 的 PT1000测量的是1.0 C、10nF 电容测量的是15.7 C、50nF 电容测量 的是30.7 C

我们使用的采样率为20SPS、我们使用的是单次模式。 很明显、使用20SPS 时、50 60Hz 滤波器会自动开启、但不会显示任何效果。

请建议如何解决此问题、并避免我们的测量产生电容耦合效应。

请随时提出有关我们的设置/原理图或配置的问题、您可能需要向我们提供解决方案建议。

PS:连接后、您将看到我们的设置图、其中显示了我们如何测试电容的影响

BR
萨罗什

.e2e.ti.com/.../shield-problem.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarosh、

    在连接屏蔽并由240VAC 供电时、系统是否在任何情况下都能正常工作?

    如果将屏蔽层接地、这会提高性能吗? 现在好像您要将屏蔽层连接到 T3 (是1T3吗?)、也就是连接到其中一个 ADC 模拟输入。

    我假设24VAC 具有与240VAC (50或60Hz)相同的线路周期频率-这是正确的吗?

    如何通过240VAC 电源为 ADC 供电? 变压器+降压转换器的电流是多少?

    请告诉我、我们将努力支持这一问题

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、
    感谢您的回答。 我们在线路和屏蔽之间放置了测试电容。 如果屏蔽层是浮动的(未连接到任何部件)或屏蔽层连接到 T3 (在我的情况下是1T3)、则会发生此问题、但如果我将屏蔽层接地、则不会发生耦合问题或对测量产生影响。 对于24V 交流电、我尚未进行测试。 但对于24V 直流、这个问题不会出现。

     ADS114S08B 的电源始终是固定 的 AVDD +5V 和 AVSS GND、无论我们的器件是如何受电的。

    是的、240V 通过隔离变压器降压。 甚至完整的电源电路也被放置在不同的 PCB 上。 测量 PCB 由来自电源 PCB 的连接器供电。  

    当屏蔽式传感器电缆放置在电源线附近时、耦合效应发生在器件外部。 这就是我们尝试通过在线路和屏蔽之间连接电容来进行仿真的结果。 如果线路和传感器屏蔽之间没有电容、我们也看不到问题。

    关于24V 交流电源问题、我将在几个小时内回复您。

    PS:我还将 以私人消息形式向您发送 ADS114S08B 周围电路的原理图。

    BR
    萨罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我是 Sarosh 的同事。 我们处理同一个项目。

     

    我想在您的问题中添加一些意见。

    230 VAC 的主电源系统工作正常:

    • 当 L1和屏蔽电缆之间没有测试能力时(请参阅从 Sarosh 绘制的“shield problem.pdf”中的“Ctest”)和
    • 当屏蔽层悬空或屏蔽层连接到端子“1T3”(1T3 = 2T3 = 3T3)时

    在随附的 Excel 文件“测量值”中,您可以看到测量的温度值。

    当我们将屏蔽电缆接地时、会得到错误的测量值。 更改 电容值没有影响。 该值总是错误的并且是固定的(请参阅随附的 Excel 文件)

    我们的线周期频率始终为50Hz (60Hz)。

    ADC 由隔离变压器(开关电源)供电。 ADC 的 AVDD 引脚由+5VDC (LDO)供电。 DVDD 引脚由+3、3 VDC (直流/直流转换器)供电。

     

    总结:

    交流电源设备(50/60 Hz)出现问题。 如果我们使用可调节的隔离式交流电源、偏差会更小。 直流电源不会导致问题。

    • 交流电压越高、测量偏差越大
    • 屏蔽电缆越长、测量偏差越大

    如果您有任何疑问、请随时咨询。

     

    此致

    Mike

    e2e.ti.com/.../measuring-values.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarosh、您好 Mike、

    让我来深入探讨一下这个问题、然后返回给您。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarosh、您好 Mike、

    我和一些同事一起查看了这些信息、我们提出了一个问题列表。 请随时在此处或通过直接消息系统发布您想要的任何答案、具体取决于信息的专有程度:

    1. 您可以发送系统图片吗? 我们很难理解一切是如何连接的。 最好查看屏蔽层如何连接到端子块、电容器如何连接到屏蔽层以及电源如何连接到电容器。 细节越详细越好
    2. 同样、您能否给我们发送您正在使用的电缆的图片? Sarosh 原始文章中的图像显示了一些双绞线布线、但这似乎不是双绞线电缆的标准配置
    3. 您是否为这些测量或实际 RTD 使用固定电阻器? 现在使用一个固定电阻器是有道理的、只是为了消除由于温度变化而可能出现的任何差异
    4. 您能否在每个输入端放置一个示波器探针、以便我们有可能了解交流信号是如何耦合到 ADC 的?
    5. 您能否提供以电压而不是摄氏度为单位的测量参数? 这样、我们就可以更好地了解所看到的电压误差的幅度(如果不知道 PGA 设置和 IDAC 值、我们无法估算此值、因此可以更轻松地直接从您那里获取数据)。 然后、我们可以重新计算系统引入的误差(以伏特为单位)
    6. 在提供的测试数据中、即使在没有屏蔽层的接线上也会出现错误。 在这种情况下、如何执行测试? 如果未屏蔽导线、电容器连接到什么? 测试是同时执行的、还是必须停止并启动每组终端块? 根据其他请求、越详细越好

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、
    我编写了2份文件。
    1字文档、其中包含有关图片/更易于理解的短表和示波器图像设置和问题场景的精确信息。
    第2个文档 回答您的问题5.

    不幸的是、由于图像非常敏感、我必须将其作为私人信息发送。 请 在您收到这些反馈后提供简短反馈。

    BR
    萨罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarosh、我将进行回顾、并尽快返回给您。

    布莱恩