This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:时钟频率?

Guru**** 2842510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044903/adc3664-clock-frequency

器件型号:ADC3664

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

在产品数据表的第7页、如果使用"外部基准"、则0.5MHz 被指定为"输入时钟频率"的最小值;

但是、在第20页上、有一个短语"外部基准:65至125 MSPS"、

哪一个是有效信息?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    ADC3664的采样速率可低至0.5MSPS、但无法保证数据表规格在整个温度范围内以及低于65MSPS 的其他变化范围内(使用外部电压基准)。

    此致、

    Dan