This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:DACx 输出上的电容器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044580/lmp92066-capacitor-on-the-dacx-output

器件型号:LMP92066

我可以在 DACx 引脚上放置的最大电容是多少? 数据表显示"输出缓冲器设计用于驱动高达10uF 的大电容负载"。

如果我需要100uF 的电容来为10uF 栅极电容器提供足够的电荷、该怎么办?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果增大电容值会导致稳定性问题,请使用建议的输出电容值10uF 来操作部件。