This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:测试图形使能到输出

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044529/adc12d1620qml-sp-test-pattern-enable-to-output

器件型号:ADC12D1620QML-SP

下午好!

我们使用配置寄存器1的位12通过 SPI 寄存器启用测试模式。 启用测试模式以实际查看器件输出端的数据之间的预期时间是多久?

平路机、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    延迟数取决于模式。 这是显示不同模式下的延迟的表。  

    此致、

    Neeraj