This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:使用 ADS1293EVM 捕获的数据中观察到的偏移

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044232/ads1293evm-offset-observed-in-data-captured-using-ads1293evm

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

您好!  

我一直在使用仿真器在5导联模式下使用 ADS1293采集数据。 我还捕获了人类的读数。 我在数据中观察到大偏移、但我使用了带凝胶/使用贴片电极的钳子。  为了方便使用 Simulator 和 Human reading.e2e.ti.com/.../Simulator-5-lead-_2D00_-60-bpm.txte2e.ti.com/.../Simulator-_2D00_-5-Lead-Data-Capture.xlsx、我附加了.txt 和.xlsx 文件

e2e.ti.com/.../Human-Reading.xlsxe2e.ti.com/.../Human-Reading.txt

我还尝试使用不同的 EVM 来比较数据。 我没有看到任何偏移。 (请参阅(Device 2_data.csv) e2e.ti.com/.../Device-2_5F00_data.csv

我想了解为什么存在如此大的偏移。

例如:在仿真器读数中: CH 1值介于0到1.4mV 之间;CH2值介于0到2mV 之间 CH3 值介于22到23.25mV 之间。

在人读数中、CH1值的偏移量被115mV 偏移;CH2值偏移量为270mV;CH3偏移量为144mV。  

是 AFE 的这种正常行为、还是我错过了任何寄存器设置。 如果它的正常行为 需要执行任何步骤来处理此问题。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subbash、

    感谢您发帖。  

    有关更多详细信息、请参阅以下 e2e 帖子。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    链路无法正常工作。 它会弹出一条"找不到页面"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subbash、

    很抱歉、请查看我的以下评论。

    在患者身上看到的失调电压可能是电压极化和所用电极阻抗不匹配等因素造成的。 例如、湿电极通常具有+/-300mV 的极化电压。 由于电极半单元电势之间的差异、仿真的 ECG 信号不会仿真 GEL 至 GEL 电极对上的直流偏移电压、因此您将仅看到与 ECG 仿真器的器件偏移。

    谢谢

    -TC