This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:对 ADC 进行欠填充

Guru**** 2845810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044517/adc081c021-underfill-on-the-adc

器件型号:ADC081C021

各位专家、您好!

您能否告诉我、是否可以确定附近的 IC 是 BGA 封装并且需要进行底层填充、然后在 ADC081C021上进行底层填充?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    与填充不足不会在附近 IC 上溅出的情况相比、这种情况听起来是不可取的。  典型的填充物是导热的、但电气上不导。  如果下填充是导电的、则可能会导致 ADC081C021引脚之间出现泄漏或"短路"问题。  否则、很难预测这种情况的长期影响、因为这不是我们积极测试的结果。