This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:IEC 60601测试报告

Guru**** 2945220 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044298/afe4900-iec-60601-test-report

器件型号:AFE4900

尊敬的先生/女士

您是否会提供 IEC 60601测试报告(应该是 IEC 60601-2-47 I guest.)  

现在、我正在评估测试环境。

如果您提供了测试报告(在数据表"IEC 60601测试报告可按需提供"中提到)、  

这对我们的调查大有帮助。

此致、

Shiraki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiraki 您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900在选择性披露下共享。 请检查您的电子邮件。