This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:用于提高 JESD 通道性能的寄存器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042542/adc12dj5200rf-registers-to-improve-jesd-lane-performance

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我有一个使用 ADC12DJ5200RF 的定制板。 我们在尝试解决的 JESD 链路上看到一些错误。 这是一个2板系统、其中一个板上有 FPGA、另一个板上有 ADC。 如果我们使用 TI 评估板替换自定义 ADC 板、我们不会看到错误、因此很明显、自定义板上存在降级的问题。

在故障排除过程中、我在这些论坛中进行了查找、发现有人引用了数据表中未列出的寄存器。

他们特别指出,他们规定了以下内容:

0x4F = 0x1F

0x4D = 0x41

当我使用上述设置设置这些寄存器时、我的所有 JESD 错误都会消失。 这也使眼图显著改善。

您能解释一下这些寄存器在做什么吗? 将它们设置为与默认值不同是否存在任何问题? 我能否使用不同的值更好地优化我的链接?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否通过读取寄存器地址0x6来指定您在电路板上使用的器件。 此外、您还可以向我介绍有关上述寄存器写入的论坛帖子。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    寄存器0x06 = 0x03。

    我之前提到的帖子可在以下链接中找到:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001415/adc12dj5200rf-jesd204c-has-crc-errors?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC12DJ5200RF%20crc#

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    [引用 userid="234749" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042542/adc12dj5200rf-registers-to-improve-jesd-lane-performance "]

    0x4F = 0x1F

    0x4D = 0x41

    [/报价]

    这些寄存器仅在之前的 ADC 芯片修订版本中需要。 但您拥有最新的 ADC 器件版本、因此您不需要这些寄存器设置。  

    唯一需要播放的设置是 0x0048 0x03 //将串行器预加重设置为3 。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    不幸的是,根据经验,情况并非如此。 当我使用寄存器0x4F 和0x4D 的默认设置运行 JESD 链接时、我会遇到常规位错误。 连续 ILA 测试在几秒钟内显示所有通道上的错误。

    将预加重改为3并不能改善这种情况。

    更改上述指定的0x4F 和0x4D 值可解决所有错误。

    您能回答我最初的问题吗?

    这些寄存器在干什么? 我想知道这一点、以便可能进一步优化、而不是盲目地从上一帖子中选择值。

    2.使用更新后的值是否有任何问题? 我是否过度强调该部件?

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我们使此对话脱机。  将通过电子邮件向您发送电子邮件并脱机通话。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 E2E 后代、我通过在1.1V DVDD 网络上 ADC 的功率过孔下直接添加更多本地旁路、可以在不调整规定的寄存器的情况下使链路正常工作。