This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:运行一段时间后出错

Guru**** 2554760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043099/ads1299-error-occurs-after-running-for-a-while

器件型号:ADS1299

十个 ADS1299器件以菊花链形式连接、ADS1299在加电后内部生成的方波信号是正确的、但在运行一段时间后会出现问题。

使用逻辑分析仪查看后、请参阅下图:

客户想知道原因是什么。  

非常感谢。

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您发帖。

    我不清楚所附波形的原因是什么。 出现错误时、他们是否会发现 DRDY 或数据损坏问题? 器件上电后是否始终出现问题? 它可能是由 SPI 总线损坏引起的。 发生错误时、它们是否可以发出 RESET 命令或切换 RESET 引脚?  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回复。

    当错误发生时、DRDY 良好、部分数据损坏。  

    是的、它在器件加电后会持续发生。

    客户使用连续读取、当错误发生时不执行复位。

    谢谢并期待更新。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您提供相关信息。

    使用内部测试信号检查硬件信号链和软件实现以隔离问题可能会有所帮助。 请验证菊花链器件是否满足所有时序要求。 您还可以探测每个单独器件的 SPI 总线、以查看菊花链中的任何特定器件是否存在任何问题。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回复和建议!

     在客户将连续采样模式更改为单个采样后、SCLK 无法上拉 DRDY。

    客户想知道原因是什么。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的支持。

    在单次模式下、无论转换数据是否被读取、DRDY 都将在单次转换完成后保持低电平。 因此、要开始新的转换、要么将 START 引脚置为低电平、然后再置为高电平、要么再次发送 START 命令。 有关单次模式运行、请参阅数据表中的第9.4.6节。

    谢谢

    -TC