This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:群延迟公式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044228/ads1284-group-delay-formula

器件型号:ADS1284

大家好、

ADS1284的确切群延迟公式是什么? 我们的一个客户需要这些信息。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    答案取决于是否使用 PHASE 位(reg:0x01[2])选择了线性和最小相位延迟。  

    如果您想阅读更多内容   、数据表中还有一些文本、但无论输入基频如何、线性的等式都将为31/f_data。 您可以看到、最小相位滤波器更复杂一点(这仅在 f_data = 500Hz 时给出)。

    如果您有更多有关确切用例、特别是数据速率的信息、如果您想要最小相位滤波器趋势线的特定方程、它将帮助我更及时地获得更好的答案。

    最棒的

    Cole