This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293相关查询

Guru**** 2503705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043930/ads1293-ads1293-related-queries

器件型号:ADS1293

您好、

我们需要知道相应的 ADS1293模块是否为医疗级 ECG 模块。 我们计划将 ECG 用于兽医。 如果相应的模块不支持我们的案例。 另外、建议使用新模块 、我们需要知道在哪里可以获得用于测试模块的分线板

 谢谢、此致

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    感谢您发帖并关注 ADS1293。

    ADS1293 AFE 能够实现 ECG 测量。 它的设计符合 IEC 标准。 但是、我们尚未对器件进行合规性测试、因为该测试是针对医疗仪器而不是针对器件本身进行的。 请在器件产品文件夹(www.ti.com/product/ADS1293)中查找 ADS1293评估模块信息。 我在下面列出了 EVM 的直接链接。 您可以在同一页面中找到订购信息。   

    https://www.ti.com/tool/ADS1293EVM/

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复、我们正在进行定制设计。 我们需要一个分线板。 我在网上看到了一个板。 请检查并告诉我这是否可靠

    https://protocentral.com/product/protocentral-ads1293-breakout-board/

    谢谢、此致

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我不熟悉 PROTocral 的分线板硬件。 我们将无法支持第三方制造商提供的硬件。 有关硬件的详细信息、请与硬件制造商联系。

    谢谢

    -TC