This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:稳定时间与更新速率

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041953/dac900-settling-time-vs-update-rate

器件型号:DAC900

大家好、  

我的客户有以下问题:  

DAC 采样率是165Msps 而稳定时间是30nS 如何?

30nS 的稳定时间是否会将 DAC 采样率限制为最大值 33Msps (1/30nS)?

由于接口的更新速率远高于趋稳速率、稳定时间应该是限制因素、对吧? 或者更新是否考虑输出上升时间。 从数据表中可以看出、不清楚输出更新速率是如何连接 到稳定时间的。  

最好能有更多的解释。  

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    假设 DAC 输出端有一个方波。 在方波开始时、您将会出现一些可能是过冲/下冲的振铃、但最终方波将稳定。 稳定所需的时间称为稳定时间。 该测量值反映在交流性能中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、  

    我想、在数据表中、它们将输出稳定时间定义为上升时间+稳定时间。 这是我在时序图中的样子。

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、仍然是相同的概念

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、  

    这个问题的目的更多是指出更新速率与输出稳定时间之间的差异。 我找到了另一个有关 SPI 接口的说明线程:  

    e2e.ti.com/.../dac---understanding-settling-time-update-rate

    谢谢  

    1月