This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:额定电源电压值

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042564/dac5675a-sp-value-of-rated-supply-voltage

器件型号:DAC5675A-SP

大家好、

美好的一天! 您能不能帮助澄清  DAC5675AHFG 的额定电源电压。 我们的客户注意 到、绝对最大额定值和建议运行条件表显示了相同的电源电压值3.6V。  kindy 确认 客户内部降额分析的实际绝对最大额定值。 如果你能澄清这一点,我们将不胜感激。

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    让我向我的团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、  

    感谢您的检查。 我们将等待更新。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们移除了 ESD 二极管、将建议的运行条件扩展到3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    绝对最大额定值和建议运行条件都相同、为3.6V。 在中、通常绝对最大额定值大于建议的运行条件。 您能否再次检查绝对最大值? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aysenur:

    总的来说、ROC 最大值为3.45V、绝对最大值为3.6V、然而由于 ESD 二极管被移除、ROC 上升至3.6V、与绝对最大值相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    非常感谢您的解释和支持。 祝你度过美好的一天!