This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:需要确认的一些问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043713/ads131a04-some-questions-to-confirm

器件型号:ADS131A04

您好!

ADS131A04是 Δ-Σ ADC ΔΣ,S/H 电路是否与 SAR ADC 相同? 如何设计缓冲器电路、与 SAR ADC 相同?  

    ?、数据表介绍了 ADS131A04是同步采样、但它没有有关如何控制同步采样的说明、这是否意味着它已集成到 ADS131A04内部 μ C 中  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    以下是输入级的几个示例:

    您已经找到了输入阻抗(电阻和电容)的图38、这是您进行设计所需的良好起点。 这相当于该 Δ-Σ 的采样保持电路。  电阻和电容值是数据表中列出的规格。

    我不知道您的传感器是什么、但您会发现我们的大多数文档都假设隔离式(您可以在应用部分中看到变压器或 Rogowski 线圈)或将电压降压(应用部分中的分压器)到正确的值。 我上面链接的示例更通用、并且可能更接近您的真实系统。 与 SAR ADC 一样、  您的目标仍然是实现与 ADC 输入的低阻抗连接。 有关 SAR ADC 输入背景的提醒材料、请访问 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection 

    至于同时采样、器件封装内有4个独立的 ADC (或 A04)、它们将使用相同的信号来捕获输入端的任何信号。 因此、您不会单独控制它们、只需使用时钟寄存器(0x03[11:8])启用要同时采样(或关闭)的通道。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的详细解释。

    此致

    Kailyn