This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B19EVM:电路板的任何输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044051/ads58b19evm-any-output-from-the-board

器件型号:ADS58B19EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58B19

我正在尝试针对 ADS58B19 ADC 测试评估板、但似乎无法从芯片本身获取任何输出。

我使用来自 FPGA 板的 LVDS 时钟作为时钟输入、使用20MHz sinus 1.5Vpp 作为信号输入。

ADC 电源在数据表中是正确的。

如何查看芯片是否工作良好和/或未损坏?  

由于  GUI 软件的原因、我尝试请求测试模式、但电路板的 J5连接器上似乎没有显示任何内容...

请提出任何建议都应该非常有帮助。

此致。