This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5540:ADC 输入侧问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043504/tlc5540-adc-input-side-issue

器件型号:TLC5540

大家好、

当我尝试将 AD847J (放大器/运算放大器)输出连接到 TLC5540 (ADC IC)模拟输入引脚编号时、我在电路中遇到问题 19、信号将被归零、达到直流电压电平。

单独地、当我检查运算放大器的输出时、它会提供所需的输出。 此外、当 ADC IC 由信号发生器的外部输入供电时、我们将从 ADC 获得预期的数字输出。

但是、当运算放大器输出被馈入/连接到 ADC IC 时、运算放大器输出被归零并成为500mV 的直流信号。

在做了许多实验之后、发现了这种观察结果。

请告诉我这种行为的原因。

此致

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您能否发送一份 AD847J 和 TLC5540原理图供我们进一步研究?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    您无法将5V 电压连接到 REFT 和 REFTS 引脚。 有关这些输入的有效连接、请参阅数据表的图14和15。

    此致、

    Jim