This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293evm 安装

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043396/ads1293evm-installation

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVMADS1293

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM

我从德州仪器 snau138.pdf 网站下载了该文件、我按照这些结构进行了操作、但在安装过程中遇到了问题。具体而言、我在关于器件管理器的第4页中遇到了问题。 
我完全按照说明操作、并按照步骤操作、屏幕上会显示以下消息 


e2e.ti.com/.../snau138b.pdf

请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sotirios、

    感谢您发帖。  

    现在、请参阅以下说明以暂时禁用驱动程序签名强制。 此过程允许您在没有签名驱动程序证书的情况下安装较旧的驱动程序:

    5700.禁用驱动程序签名实施 Windows 8 10.pdf

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的 PROMT 响应,我做到了。 非常感谢。

    作为 ADS1293 EVM 的设计和使用初学者、我希望作为德州仪器的专家、您能为我提供建议、并建议我在完成演示之前、使用 ADS1293 EVM 的后续步骤。

    此致。

    Sotirios Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    谢谢、很高兴您能够使用软件 GUI 解决此问题。 我建议将 ADS1293 EVM 与患者仿真器配合使用、以熟悉器件和您的预期应用。

    谢谢

    -TC