This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:在 DAC5675A 中使用外部电压基准

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043702/dac5675a-sp-using-external-voltage-reference-with-dac5675a

器件型号:DAC5675A-SP

我想使用 EXTIO 引脚来使用一个超稳定(振幅化) 1.2V 基准。  我不太清楚如何使用它并忽略内部基准的不准确性和噪声影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uriel、

    请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的参与。  但我已经阅读了数据表。  这无法解决我使用外部电压基准的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uriel、

    您是否要求提供基准电压的建议? 将外部电压施加到 EXTIO 引脚后、它将绕过内部基准电压并使用所施加的外部电压。