This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电流级

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043999/output-current-stage

主题中讨论的其他器件:DAC8750DAC8771

你好。

 

我必须使电流输出级为0-20mA、由 MCU 控制。

理想的解决 方案是采用 SPI、I2C 或类似协议的单个 DAC 芯片、具有电流输出、可承受高达24V 的输出电压。

如果此解决方案不存在、我一直在考虑以下替代方案:

  • 具有电压输出和芯片的 DAC、可将电压转换为0-20mA 电流

 

您能给我们提供什么建议吗?

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尔科

    有两个器件具有电流输出 DAC、我认为您应该查看它。

    首先、DAC8750具有一个具有 SPI 兼容接口的电流输出。 它还具有多个范围设置、其中一个为0 - 20mA。

    其次、DAC8771同时具有电流和电压输出选项。 该器 件还包含一个直流/直流转换器、因此可在较低的电源电压(12V)下运行。

    无论如何、请查看这些器件选项、如果您有疑问、请回帖。

    吴约瑟