This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:如何获取 OSRAM SFH7050的准确 PPG 读数

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043926/afe4403evm-how-to-get-accurate-ppg-readings-of-osram-sfh7050

器件型号:AFE4403EVM

我正在通过 AFE4403EVM GUI 获取来自 OSRAM SFH7050传感器板的数据。 但是,即使我的手和手腕极其小心和静音,我也无法在没有噪音的情况下获得纯信号。 我在采集数据时添加了我所获得的信号类型的图像、以及我的手的方向。 我已将采样率设置为125/2秒、我的平均值数量为10。 请提出任何提示以获取更好的数据。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噪声信号最常见的问题之一是耦合到信号中的电力线噪声。 您是否使用电池运行笔记本电脑? 如果否、请切换至电池电源。

    此外 、您可能还希望通过在传感器周围放置黑色胶带来提供接地隔离。

    您能否通过从手指而不是手腕捕获 PPG 信号来验证设置? 对于手腕、是否可以再尝试几个人?

    提高 PPG 信号质量的一些建议是增加 LED 电流。 但为了防止 TIA 饱和、您可能需要降低 TIA 增益。