This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:是否可以使用 ADS1262设计3线 RTD 电路

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043779/ads1262-is-it-possible-to-use-ads1262-to-design-a-3-wire-rtd-circuit

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: REF7025

大家好、

我参考 ADS1262数据表中的三线 RTD 电路设计了一组电路。 我想使用 ADS1262通道 AIN0-AIN5来测量 RTD、并使用剩余通道 AIN6-9来测量两组差分信号、这两组信号需要2.5V 作为基准电压。 图中的电路应将 Rref 上的电压作为外部基准输入、这与我的要求不一致。 我想问、根据方框图、我能否将基准多路复用器配置为使用内部基准(2.5V)作为芯片基准电压、并将三线电阻器的两组电压值用作测量值? 这两组差分信号要求精度为0.02%。


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不能完全确定我是否理解这个问题-您只是问您绘制的原理图是否有效?

    RTD 电路看起来设置正确:您使用的是高侧3线2倍 IDAC 配置、其中 AIN0和 AIN5为 IDAC、AIN1和 AIN2为比例式基准输入、AIN3和 AIN4为 RTD 的测量通道。 您确实需要切换 AIN1和 AIN2、因为包含 R2的迹线是正基准输入(REFP)、而包含 R4的迹线是负基准输入(REFN)。 但是、AIN1只能用作 REFN、AIN2只能用作 REFP、因此您只需在原理图上交换这些连接即可(有关更多信息、请参阅第9.6.12节)。 您可能还必须调整 RBIAS (R10)的值、以确保输入电压处于 ADC 的共模范围内、前提是您将启用 PGA。

    我还将指出、对于大多数 RTD 测量、基准电阻器(R3)可能太小、但这取决于您要测量的 RTD 类型(PT100、PT1000等)和您需要测量的温度范围。 您可以使用我们的实用指南 https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf 了解有关 RTD 测量的更多信息

    假定其他两个测量值满足 ADC 绝对输入范围要求、则应该是正常的。 对于这些测量、您似乎将使用 ADC 的内部基准、该基准可通过 REFMUX 寄存器启用。 请记住、内部 VREF 初始精度已经为0.1%(最大0.2%)、大于您的误差预算。 您将需要校准信号链、或使用更好的基准。 您可以查看 REF7025以获得超高性能2.5V 基准电压。

    布莱恩