This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:I2C VIH 和 VIL

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043874/dac53204-i2c-vih-and-vil

器件型号:DAC53204

你(们)好  

 在为 DAC 提供1.8V 电压时、我找不到有关 I2C VIH 和 VIL 最小和最大电平的数据。

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    VIH 和 VIL 数字输入电压  在建议运行条件表中给出。 在1.7V 至5.5V 电源范围内、VIH 和 VIL 值是相同的。  

    对于 I2C 时序要求、给定 的时序 应在 VIL 到 VDD 的70%之间进行测量。

    最棒的

    Katlynne Jones