This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3583:adc3583的噪声级别问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3583

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043083/adc3583-the-noise-level-of-adc3583-issue

器件型号:ADC3583

客户希望知道可以达到 adc3583的噪声级别的 Vrms 值。

非常感谢。

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

     ADC3583的 SNR 为-85dBFS。 要将这些值转换为 Vrms、我们需要了解 ADC 输入的满量程范围(3.2Vpp 差分)和 LSB 大小。

    3.2Vpp 的 Vrms 为3.2*0.707 = 2.262Vrms。

    1 LSB = 2.262Vrms / 2^18 = 8.628uVrms

    如果我们使用数据表中的 INL 值来帮助确定平均 Vrms 噪声、则+/- 7 LSB = 14 LSB……

    Vrms_noise = 14 LSB * 8.628 uVrms = 120.792 uVrms

    然后、我们可以确认该 Vrms_noise 编号与-85dBFS 计算相匹配...

    dBFS = 20*log (信号/噪声)= 20*log (2.262Vrm/120.792uVrms)= 85.449dBFS。

    因此、我们可以放心地说 Vrms_noise 为~120.792 uV。

    此致、

    Dan