This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:关于 ADS42LB69 VCM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043846/ads42lb69-about-ads42lb69-vcm

器件型号:ADS42LB69

AD 参考原理图中 ADS42LB69的 VCM 未接收 AD 输入、因此我也未接收 AD 输入。 过去使用的 AD 是 VCM、连接到 AD 输入、因此我不知道是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果使用的交流耦合与参考设计类似、则无需使用 VCM 输出。   在 kΩ 输入引脚与 VCM 之间使用一个5m Ω 电阻器在内部设置输入共模、因此输入信号可与引脚进行交流耦合。  交流耦合电容器允许模拟输入围绕所需的共模电压进行自偏置。

    如果使用直流耦合方法、则模拟输入必须以 VCM 为中心。 在这种情况下、VCM 输出通常用于向放大器提供该电平。  

    此致、

    Jim