This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:无法在 SPI 模式下配置 ADC

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043246/ads8588sevm-pdk-not-able-to-configure-the-adc-in-spi-mode

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

您好!

我在 ADS8588EVM 评估板上安装了 ADS8588S ADC。  我不使用 PHY 板、仅使用 ADC 板。

我将信号连接到 tensy 4.1进行控制。

在 ADC 板上、 使用 跳线 J3将 PAR/SER/BYTE SEL 信号连接到 DVDD (3V3)。

 DB15/字节 SEL 已被拉至板载 DGND。

除  DOUTA (DB7)和 DOUTB (DB8)外、DB[15:9]和 DB[6:0]中的所有数据都连接到 DGND。

CONVSTA 和 CONVSTB 连接在一起。

我使用的是外部 AVDD 和 J10 (1-2)、并将5V 电压从我的 USB 连接到连接器 J11 (5V USB 是干净的、目前的目的是使 SPI 正常工作... 准确度将在以下之后:))

我在 J12上使用外部 DVDD

所有这些配置后、我无法使 ADC 在 SPI 模式下进行通信。

以下是对我无效的顺序:

1 -脉冲 CONVSTA/B (从高到低到高)(2us 脉冲)

2 -等待 BUSY 信号完成转换(等待下降沿)

  在 BUSY 信号变为低电平后的3us 至2us、将 CS 从高电平设置为低电平

4 -在1MHz 时启动 SCLK

5 -采集8个样本。

当我查看示波器时、所有序列都正常、但我可以在每个8个 SCLK 转换后看到 FIRSTDATA 脉冲。

看到这会告诉我 ADC 仍处于并行模式。

硬件侧或配置侧是否遗漏了将 ADC 设置为串行模式的任何内容?

有没有特别注意噪声或其他信号、我建议查看这些信号?

请告诉我您是否能为我提供帮助。

此致、

皮埃尔-吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示波器的一些快照、用于显示行为:

    Scope illustration of the sequence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre-Luc、

    ADC 上电后、将其复位、向引脚11发送高复位脉冲或按下 EVM 上的 S1按钮。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、您好、非常感谢您的回复!  上电后对 ADC 的复位进行脉冲实际上可以解决我的问题。  感谢您的帮助!

    此致、

    皮埃尔-吕克