This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:在-40°C 环境温度下在通道2上获取错误的值。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041519/ads7142-q1-getting-wrong-values-on-channel-2-at--40degc-ambient-temp

器件型号:ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7142

大家好、

我们在 汽车产品设计中使用了 ADS7142QDQCRQ1器件、并在-40°C 环境温度下测试产品。

当时、我们在 IC 的通道2上获得了错误的采样数据值。 我们怀疑 ADC 的通道多路复用器在-40°C 时无法正常工作、并且 ADC 正在对通道1数据进行采样并将其存储在通道2缓冲寄存器中。

除此之外、我们还观察到 ADC 在-30摄氏度和0摄氏度环境温度下工作正常。 和预期的一样。

我们怀疑此问题可能与特定芯片批量生产有关。 请查看我们在产品中使用的芯片批次详细信息、如下所示:

 

MPN

MFR

原产国/地区

生产日期代码

批次代码

在-40°C 时观察到的问题

ADS7142QDQCRQ1

TI

泰国

2019年6月

9197324UT2

ADS7142QDQCRQ1

TI

泰国

1947年

9217777UT2

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们迟到了回复。  

    在进行温度测量时、所有其他组件是否按预期工作? 连接电缆未暴露、且连接牢固?

    设置中的任何内容是否可能会受到温度变化的影响?  

    该设置是否会在同一批次的其他器件上产生预期性能、或者上述所有器件是否都会导致意外结果?

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是直接寻址的。 谢谢、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我们发现 ADS7142内部自动偏移校准过程存在问题、在加电期间、在-40C 下花费更多时间。 在此期间、我们 配置 了 ADC IC、但 ADC IC 没有响应、因为它忙于执行偏移校准过程。 由于我们没有监控 ADC 芯片的 BUSY/nRDY 引脚、因此我们无法找到 ADC 的实际状态、无论它是否可配置。

    在配置之前添加了一些延迟后、我们能够以正确的方式配置 ADC。

    但这里的问题是、我们过去在-40°C 时没有发现同一 ADC 存在此类问题。 唯一的区别是 ADC 的批号。

    您能否告诉我们这是否可能是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好监控 BUSY 引脚。 失调时序未进行特性描述、因此它可能会发生变化、尤其是随着温度等元件的变化而变化。