This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ACQ 上的数字噪声

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043564/ads8353-digital-noise-on-acq

器件型号:ADS8353

您好!  

我在单 SDO 模式32CLK 中使用 ADS8353、根据信号电平、我有数字噪声。

为此、使用了一个 STM32微控制器以及一个 D 触发器来校正 ADS8353 SDO 输出的相移。

目前,帧之间没有时钟脉冲,原因是什么? (48CLK、/CS 为低电平)。

在特定值时、来自 ADC 的噪声完全正常、而在其他级别、数字噪声出现(即:100、有时峰值为250)而没有中间值。

10µF 数据表中提到的、输入电容为1nF、具有 x2个4.7欧姆电阻器(伪差分)、使用内部 Vref 和去耦电容器(μ F)。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将需要更多信息来帮助您解决此问题。  您是否会分享您的数字通信波形以及 ADC 输入驱动电路原理图的图像?