This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADC 校准功能的使用问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043067/ads1262-use-of-the-calibration-function-of-adc-issue

器件型号:ADS1262

请按照第9.4.9.8节中给出的校准命令步骤操作、如下所示:

1.写入 INPMUX (24'h460067)、配置通道;

2.写入 REFMUX (24'h4F0012)、配置基准电压;

3.写入 MODE0 (24'h430000)",配置连续转换模式;

4.写入 MODE1 (24'h440000)、配置过滤方法;

5、写入"mode2 (24'h450005)"、配置增益和速率;

6.发送"Start1"命令;

7.发送系统偏置校准命令"SYOCAL1";

8.等待1s;

9.开始读取数据。

预期结果:等待1s 后、DRDY 引脚被拉低、校准值写入校准寄存器。 此时应读取减去校准值后的值。

实际结果:等待1s 后、DRDY 引脚仍处于高电平。

根据手册、校准期间 DRDY 处于高电平、校准完成后将拉低。 现在 DRDY 仍处于高电平、客户希望了解可能的原因。

校准指令以不良顺序发送前后是否还有其他事情要做?

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    如果客户等待时间足够长、DRDY 是否会变为低电平? 如果您只是测量信号、即不是在校准期间、而是在正常运行期间、ADC 是否正常运行?

    此外、在步骤4和5中选择了什么数据速率和滤波器设置?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复!

    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043067/ads1262-use-of-the-calibration-function-of-adc-issue/3858163 #3858163]DRDY 是否会变低、如果客户等待的时间足够长? [/报价]

    客户等了两三分钟、DRDY 还是很高。 这比手册中给出的校准时间长很多。

    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043067/ads1262-use-of-the-calibration-function-of-adc-issue/3858163 #3858163"]如果您只是测量信号、即不是在校准期间、而是在正常运行期间、ADC 是否正常运行?

    ADC 工作正常、数据已被正确读取。 客户只是想 了解校准功能的效果。

    [引用 userid="204916" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043067/ads1262-use-of-the-calibration-function-of-adc-issue/3858163 #3858163"]在步骤4和5中选择了什么数据速率和过滤器设置?

    Sin1滤波器、增益= 1、50SPS

    谢谢并期待更新。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否提供逻辑分析器数据来显示它们为 SYOCAL1发出的命令序列? 如果 ADC 通信正常、那么发出此特定命令的方式似乎存在问题。 因此、在执行以下命令期间、它将有助于查看所有数字信号的运行情况:DIN、DOUT、SCLK、CS

    布莱恩