This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:菊花链

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042272/amc7834-daisy-chain

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: AFE10004

您好!

我的客户需要帮助。

我对在菊花链连接中使用 AMC7834的多个副本感兴趣。 我从其他论坛上看到、某些芯片可能不允许菊花链连接。 我想知道 AMC7834是否支持此类连接。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    AMC7834不支持菊花链模式。  该器件不像支持菊花链的其他器件那样用作移位寄存器。  它要求数据包的长度为24位。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul。

    我的客户回答:

    Paul、感谢您的快速回答。 您是否有任何组件可以通过菊花链执行类似的任务?

    我计划使用这些芯片对多个 GaN PA 的偏置进行数字控制(设置负栅极偏置并测量漏极电流)、菊花链 SPI 看起来很简单。

    如果您有任何其他建议,我很高兴听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    遗憾的是、我们的所有 PA 偏置器件都不支持菊花链。  不过、我们的 AFE10004支持 I2C、后者可以共享中央总线。

    谢谢、

    Paul