This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:阻抗澄清

Guru**** 2983110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042518/ads131m06-impedance-clarification

器件型号:ADS131M06

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户有问题: 您是否可以告诉我,我是否必须将 ADC 输入的阻抗(1M 或330KOhms)与分压器阻抗相匹配?


我希望您能帮助澄清客户的问题。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    通常、了解输入阻抗有助于在分压器之后的输入级上进行滤波器设计(因为您不希望滤波器电阻与输入阻抗类似、这会导致不必要的信号衰减)。 虽然您正确地认为最好的做法是尽可能匹配阻抗、但考虑到我们所关注的频带的低频率、这种匹配显然不是一个问题。

    查看此 TI 参考设计摘录、了解其他人如何创建分频器:

    请参阅 2.3.1.4.1电压测量模拟前端、了解设计指南 https://www.ti.com/lit/ug/tiduem8b/tiduem8b.pdf 中的更多信息 

    编辑:还要注意数据表中此图所示的设置的更精确的输入阻抗:

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    非常感谢您之前的回答。 除此之外、我们还收到了客户关于您上次回复的回复。 请参阅以下内容:  

    "建议和应用手册非常有用、感谢您与我们分享。

    我意识到、在原理图中、您将测量市电电压(100-240V)、频率范围在50 - 60 Hz 之间。 但是、原理图中设计的 RC 滤波器(R109=1K;C105=6.8nF)在大约几 KHz 处形成截止频率(远高于目标频率)。

    在我们的设计中、我们测量的信号在50Hz 频率下介于2-15V 范围内、并设计了一个截止频率为70Hz 的低通滤波器、尝试避免进入噪声、因为我们将高于70Hz 的所有噪声都视为噪声。

    与输入信号的频率相比、设计原理图中具有如此高截止频率的 RC 滤波器的目的是什么。 如果是、您在设计滤波器时需要考虑哪些因素。"

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    TI 参考设计是电子计量的背景、业内正在推动全面了解功耗。 因此 、需要使用基波信号(即50-60Hz)和基波的一些谐波来准确了解功率分布。 我不是很熟悉、但我认为电子计量方面有一些欧洲和美国行业标准描述了需要捕获多少谐波以及它们通常所处的频率。  

    因此、这就是截止频率高、采样率和其他滤波旨在捕获这些谐波的原因。 您可能不想测量系统中的某些谐波、但我的直觉表明、70Hz 的频率相当低。 如果您已经对50Hz 下的信号振幅进行了数学计算、请随意忽略。 但是、截止频率为-3dB 点、这意味着滤波器需要从0dB 开始滚降、以达到-3dB 点。 如果数学不起作用、那么您将有意减弱基波、这是我以前从未听说过的。

    我还会说、ADS 中的数字滤波器将作为 您感兴趣的频率的低通滤波器进行大部分工作(即滤波器的滚降和形状比输入 RC 的20dB/十倍频更激进) 输入 RC 滤波器主要用作调制器的抗混叠滤波器(也会传递任何相关频率)。 如果您想了解更多信息、请参阅数据表的应用部分(第9.1.2节:抗混叠)。

    这有道理吗?

    最棒的

    Cole