This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE58090GUI:查询如何将 AFE5809GUI 中 I/Q 通道的 X 轴更改为"Frequency"而不是"time"

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042243/afe5809evm-afe58090gui-query-on-changing-x-axis-of-i-q-channels-in-afe5809gui-to-frequency-instead-of-time

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5809

尊敬的先生/女士:

我有一个 TSW1400EVM 和 AFE5809EVM。 我已使用2个 EVM 测试了 TGC 模式触发器捕获、并成功将原始 FFT 数据从 TSW1400导回 AFE5809以进行进一步处理、从而查看 I/Q 数据通道数据输出。

对于 AFE5809EVM 显示屏上 I/Q 通道数据显示的 x 轴、我想提出2个问题:



问题1:

关于下面所附的图像、 AFE5809 GUI 中导入数据的 x 轴当前设置为"time"、请问 x 轴的单位是多少? 是以微秒还是毫秒为单位、等等? 因为根据我的有限理解、x 轴似乎是"样本"而不是"时间"。

Image 1

问题2:

关于下面附加的图像、 AFE5809 GUI 中导入的数据的 x 轴当前设置为"time"、我是否可以询问 我是否可以将 I/Q 通道数据的 x 轴更改为频率? 我似乎找不到它。 如果这是不可能的、我是否可以使用任何替代解决方案(例如软件)来获取 I 和 Q 通道的"振幅(y 轴)与频率(x 轴)"图形


这对我来说非常重要、因为我想查看 I 和 Q 通道的 FFT、以便在 I/Q 解调后确定 I 和 Q 输出的多普勒频移尖峰、以便我的应用使用2个 EVM。

image 2

非常感谢您的帮助、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    问题1回答:

    您的理解是正确的。 解调器图中的 X 轴是样本数。 很抱歉造成混淆。

    问题2回答:

    AFE5809 EVM GUI 不支持 FFT。 但是、借助 HSDC 专业版、您可以通过两步过程查看 FFT。

    1) 1)在 AFE5809 EVM GUI 中、如果您转至 File、则应提供将解调器分隔数据另存为 csv 或 txt 文件的选项。

    2) 2)保存数据后、您可以转到 HSDC 专业版软件、然后转到"File"->"Import data file"。 您可以在此处导入以前保存的文件。 HSDC 专业 GUI 可绘制数据和 FFT 图。

    请告知以上内容是否没有帮助。

    此致

    Kalyan