请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 尊敬的 TI 团队:
大家好、我们想使用 ADC1299来测量脑电波的 EEG 信号、请帮助确认以下问题:
ADC1299能否测试脑电波的原始脉冲信号? 如果是、是否可以通过 Biasout 读取放大后的原始信号?
2. Biasout 的放大倍数是多少?那么大约是 V 的电压范围是多少?
电极模拟输入 UV 的识别电压范围是多少?低功耗解释的电压幅值是多少?
4.来自电极的模拟输入信号的频率范围是多少?
5.您的 EVM ADS1299EEG-Fe 套件能否测试放大后的原始信号脉冲?
6.对 EEG Beta 波放大后,IC 能否测试原始信号脉冲?