This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:如何发送转换开始帧&转换读取帧

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042722/ads7128-how-to-send-conversion-start-frame-conversion-read-frame

器件型号:ADS7128

我使用 Arduino 通过 I2C 协议测试此 ADS7128。 我能够读取寄存器、写入寄存器、设置位和清除位。  

在数据表中、有一个查看模式可批评。 手动、自动序列和 自主模式。

我想使用手动或自动序列模式。 这两种模式都需要"转换开始帧和转换读取帧"。
我无法理解如何发送这些帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所注意到的、该器件具有三种采样模式。  

    使用手动模式时、需要通过写入 MANUAL_Chid 来选择下一个采样通道。 完成后、向器件发送两个完整的帧。 这些数据可以是空帧(无 SDI 数据、无命令)、数据将被推出。 在您完成此操作后、您可以尝试在这些帧期间写入新寄存器。 如果这些帧执行寄存器读取、则在输出 ADC 测量数据之前、此命令将优先执行。

    对于自动序列模式、一旦为该序列选择了所需的通道、并且设置了序列启动寄存器、则需要执行与手动模式相同的操作。 发送空帧以将数据推出。  

    此致

    Cynthia