This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADC 转换、包括 OP

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS112C04, DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042587/ads1115-adc-convert-including-op

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS112C04、 DDC112

您好先生/女士

我的客户正在为他们的新产品寻找 IC。

我的客户的规格如下。
16位 ADC,863kps,差动输入通道*2.
OP + PGA +ADC
我已经与客户讨论了 ADS1115的 ADC 规格符合他们的要求、但输入端子缺少运算放大器。
TI 是否有这样的 IC?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    您是否已经考虑过 ADS112C04?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim、

    还没有。 感谢您的信息。 ADS112C04在多路复用器前面是否有运算放大器?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    不完全是。 缓冲器+ PGA 放置在该器件和大多数其他器件中的多路复用器之后。
    客户希望多路复用器前面的缓冲器有具体原因吗?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim、

     由于信号需要不同的放大倍数、因此需要在信号进入多路复用器之前使用运算放大器。 客户告知没有使用电压放大器、OP 客户将其设计为跨阻放大器。
    我还将同时向客户展示您介绍的 IC、我将征求他的意见。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    如果客户需要在多路复用器前面建立互阻抗放大器、那么他将始终需要使用我们的 ADC 的外部运算放大器。 遗憾的是、我们没有 ADC 允许将运算放大器配置为跨阻放大器。

    也许您还应该了解 TI 的 DDC 系列器件、例如 DDC112?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim、

    感谢您的回复。 让我与我的客户讨论一下。 我将关闭此帖子。 如果客户有新要求、我将打开新的 E2E。

    此致、

    黄上