请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7128 您好!
我找不到器件 DVDD 的数字功耗。
AVDD 有一个完整的表。
您能给我提供 DVDD 的信息吗?
DVDD 的电源电压为3.3V、AVDD 的电源电压为4.0V
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我找不到器件 DVDD 的数字功耗。
AVDD 有一个完整的表。
您能给我提供 DVDD 的信息吗?
DVDD 的电源电压为3.3V、AVDD 的电源电压为4.0V
谢谢
您好!
此器件的大部分功耗将由模拟电源导致。
以下文章将进一步介绍此主题: 如何使用功率调节来最大限度地节省 SAR ADC 系统的功耗
此致
Cynthia