This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:有关 ADS1258时钟的问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041296/ads1258-questions-on-clock-of-ads1258

器件型号:ADS1258

大家好、

我发现 ADS1258需要使用32.768kHz 晶体、然后输出15.739MHz 频率、我对此有两个问题:

1、为什么  PLL 输入32.768kHz、然后输出 15.739MHz、 15.739MHz/32.768kHz = 400.011、这不是整数。  

2、我们为什么要为 ADC 设计如此奇怪的时钟频率(15.739MHz)?它是用于某些特殊应用吗?

谢谢。

 此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    老实说、该器件是在~20年前设计的、因此我不知道为什么选择了特定的频率。 手表晶振频率相当标准、但内部 PLL 输出不清楚。

    然而、ADS1258也可在16MHz 外部时钟信号上运行。 实际上、我们建议此 ADC 采用这种工作模式、而不是使用32kHz 观察晶体。 32kHz 晶体可能很难实现振荡、还有很多其他有关此主题的 e2e 论坛帖子。 因此、16MHz 外部时钟是 ADS1258时钟信号的最佳选择。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    明白了、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny