This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:如何从 FPGA 启动 AFE58

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042622/afe58jd48evm-how-to-initiate-the-afe58-from-a-fpga

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

您好、TI 专家和支持人员

我正在研究如何启动 AFE58JD48EMV、 对于最终产品 设计、AFE58JD48将由 FPGA 而不是外部 PC (USB)控制。  是否有任何文档介绍了 Windows 软件如何加载 AFE58JD48的寄存器。  我猜需要将 Windows 软件的功能移植到 FPGA 上的嵌入式处理器。 我有一个 TI 软件包、其中包含许多文件、例如 :AFE58JD48vA_Register Map。  AFE58JD48vA_GUI.cfg。

我不知道如何使用它们。  请提供一些建议并提示如何使此设计正常工作。 感谢你的帮助。  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    大家好、祝您愉快!

    对于您的问题、我们希望将其脱机、因为器件 AFE58JD48受 NDA 的保护。

    您能否联系 support_us_afe_tx@list.ti.com 并参考此 e2e 帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    非常感谢您的建议、如果我对如何使用 AFE58JD48有更多疑问、我应该  直接联系 support_us_afe_tx@list.ti.com 吗?  

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以通过邮件列表直接联系我们。