This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404 PPG 输出

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042629/afe4404-afe4404-ppg-output

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件: AFE4900

你(们)好

在查看 AFE4404数据表时、我发现了一种三 LED 模式。

这与 AFE4900 FIFO 模式是否相同?

如果正确、请告诉我如何使用它。

如果不是、是否可以像 AFE4404上的 AFE4900 FIFO 那样一次性获取 PPG 输出?

我希望立即接收绿色(2BH)、红色(2CH)和红外(2AH)输出。

我知道如何获得每一个。

请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    AFE4404没有 FIFO。 您将需要读取您为对应于相应 LED 的 PPG 数据指出的 ADC 输出寄存器。