This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336EVM:DOUT 不会显示一致的读数

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336EVM, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042845/amc3336evm-dout-does-not-appear-give-consistent-readings

器件型号:AMC3336EVM
主题中讨论的其他器件: AMC3336

我正在使用 AMC3336EVM 进行测试、以查看如何读取检测到的值。  我在 INP 和 INN 之间改变1.0V 信号、但当我发送芯片16个时钟周期时、DOUT 上接收到的值在相同电压的读取尝试之间差异很大。

我的设置是将 INP 和 INN 直接连接到提供0.9V 差分电压的电源。  我从 Rapsberry Pi 4以3.3V 电压为电路板供电、并使用同一 RPi 4上的 GPIO 引脚为芯片提供时钟、然后在另一个 RPi GPIO 引脚上读取 DOUT。  Rpi 提供接地、VDD 接地以及 CLK 和 DOUT 也是如此。  我将 CLKIN 和 DOUT 连接到示波器、以通过 CLKIN 查看 DOUT 信号。  

在我尝试从 DOUT 输入信息之前、EVM 已通电一段时间。  我保持电压不变、并通过 CLKIN 发送16个时钟。  我希望每次应用相同的 CLKIN 序列时、我应该从 DOUT 获得相同的位模式、但从 DOUT 读回的信号会发生很大变化、有时会发生很大变化。

例如、当我尝试在 DOUT 读数中计时时、我可能会得到类似于以下内容的结果。

但是、当我使用完全相同的电压再次尝试时、我将得到如下所示的结果。

我假设 DOUT 信号应在相同的电压下相同

我已将输入电压改变为0.9V、0V 和-0.7V、结果相似。

我的读取方式是否有问题?  我会假设 CLKIN 位拆裂、然后读取 DOUT 应该起作用、我错了吗?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    使用 AMC3336EVM 时、您不会看到预期的行为。  AMC3336不是传统的模数转换器、该器件的输出是数字位流、其中1的密度随着输入电压的增加/减少而增加/减少。  第7.3.4节介绍了该行为、图7-4展示了该行为。  如果您在对 VINp 施加1V 电压(VINn=0V)的情况下在 DOUT 上采集100个样本、您 应该会看到90%的输出位是逻辑1。  如果您重复该捕获、您将看到相同的1密度、但它可能不是完全相同的模式。  您需要使用数字滤波器正确读取输出位流中编码的数据。