This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:DAC 的电压精度和转换器 TPS62902的纹波

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, DAC088S085, TPS62912, TPS62913, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041970/dac088s085-voltage-accuracy-from-the-dac-and-ripple-from-converter-tps62902

器件型号:DAC088S085
主题中讨论的其他器件:TPS62902TPS62912TPS62913ADC12DJ5200RF

尊敬的 TI 支持:

我要使用的 DAC 需要在外部施加1V 基准电压。 因此、其精度定义如下  

V = Vref *(D/256)=1V*(D/256):  

这样可提供4mV 的电压分辨率。 我想使用稳压器或直流/直流转换器 TPS62902来获得1V 基准。 我对一个转换器进行了 PSPICE 仿真、正如建议的那样。 但是、我无法以 mV 的精度读取电压。 在这方面,我想澄清是否能够达到这种准确度? 在1V 输出电压下、上述转换器可以产生多大的纹波? 是否可以保持低于4mV、以便 DAC 的精度是正确的? 很高兴收到有关这方面的任何建议和意见。  

最好的奥龙巴亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    您的帖子已发布在 DAC 论坛中。  我将把这个问题提交给合适的团队、以回答您有关 TPS62902的问题。 如果 您对 DAC088S085有任何其他问题、我将继续订阅此主题。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    TPS62902严格要求4mV。 不过、您可以查看 TPS62912 (2A)和 TPS62913 (3A)、它们可以实现非常低的纹波、非常适合您的应用。 如果您对这些器件还有其他疑问、请告知我们。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    感谢您的快速响应。  对于上述 DAC、基准电压应具有多大的无纹波?  

    我是指基准电压1V。 该基准的精度是否有要求?  

    谢谢 Olonbayar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Olonbayar,

    没有精度要求。 但基准输入上的纹波将直接转换为 DAC 输出上的纹波。 这取决于您的设计要求。 正确 的做法 是、基准的纹波应小于4mV、以获得 DAC 的完整8位分辨率。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、  

    感谢您的回复。 我还有另外一个问题。 我查看了该 DAC 的评估板。 有电阻器和电容器连接到它的所有输出。 我认为我也应该这样做。 它们是否会影响输出端的电压电平? 如果您对此进行评论、那将会很棒。  

    最好的奥龙巴亚尔

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回复。 您建议的转换器看起来不错。 我没有什么问题。  

    我能否将多个负载连接到 TPS62912输出、如我之前计划使用的 TPS62902的图8-81所示?  

     有些电容器显示为3xCin = 3x22uF。 它们是否意味着并联三个 Cin 电容器?  

    提前感谢

    Olonbayar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    EVM 上提供了电阻器和电容器用于评估。 可以在接头 J8上放置跳线、以连接 测试负载或断开其与 DAC 输出的连接。 我假设您的应用至少会有某种电阻 负载。 如果您使用 EVM 进行评估 、则应添加类似的重负荷以测试 DAC 输出的行为。

    DAC 输出的用途是什么? 您可能不需要在输出端添加任何额外的电阻或电容。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将多个电源轨连接到单个 TPS62913输出。  这是在此处的 ADC12DJ5200RF 示例中完成的:使用 TPS62913低噪声降压转换器为敏感噪声 ADC 设计供电

    关键是确保最高负载是放置远程 FB 感测点的位置。  您还希望在每个负载上都有一个小电容、如该设计的原理图所示。