This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:ADC 电路设计验证

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S, CC3220SF, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042431/ads8586s-adc-circuit-design-validation

器件型号:ADS8586S
主题中讨论的其他器件: CC3220SFADS8588S

大家好、

我正在尝试使用 ADS8586S 开发 ADC 电路、所附的原理图将是我开发的。 请您复查一下吗? 在开发原理图时、我遇到了一定的疑问、是的

1、由于数据表中指定的两个范围都在-0.3V 至+7V 范围内、我是否可以为 AVDD 和 DVDD 使用相同的电源(例如+5V)?

2.对所有连接使用公共接地是否存在任何问题? 我听说模拟和数字引脚需要单独接地?

3.如何计算和开发应用所需的电源(AVDD 和 DVDD)? 是否有任何文档可帮助我进行设计?

4.计划通过 SPI 将此电路与 CC3220SF Wi-Fi 连接。 这是可能的吗?  

我是这个领域的初学者、所以请原谅我在电路原理图中的错误。 我将 ADS8588S 原理图作为此设计的参考。

我想使用250:1、65A (rms) CT 进行电流测量。 具有+/-5V 模拟输入的内部基准是我的设计目标。   

e2e.ti.com/.../ARC-Detection.pdfe2e.ti.com/.../Datasheet-_2D00_-CT-_2D00_-WCM604_2D00_1.pdf

此致、

葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    感谢您在设计中选择 ADS8586S。 我对原理图的评论:

     陶瓷型电容器可用于所有电容器。

    2.未接至引脚1的 VDD 电源(AVDD_1)。

    FRSTDATA 是一个输出引脚、如果您不打算使用它、请将其保持悬空。

    4.不需要 R2/R14/R8/R16/R6/R18、节点可直接短接至 GNDA。

    5.当 CTX+输入悬空时,每个通道上的20 Ω 下拉电阻器可以获得更小的转换代码(我不确定这是否是设计目的)。 但是、这种较小值的电阻可能会影响 CT 的输出阻抗。 您可以自行检查、因为这是一个系统级问题。

    对于您的问题:

    1、 由于 CC3220控制 器不支持5V 逻辑且支持3.3V 逻辑、因此不能将5V 电源用于 DVDD。 因此、您必须为 ADS8586S 上的 DVDD 使用3.3V 电源。 确保 AVDD 使用干净的电源 、通常建议使用 LDO。  

    2.数据表强烈建议使用实心接地层。

    3.正如我在1中提到的,建议使用干净的电源,特别是对于 AVDD。 建议使用 LDO 器件。  

    CC3220上的 SPI 是 ADC 支持的标准接口。 但是、您必须仔细检查控制器的 ADC SPI 时序要求、请参阅 ADC 数据表中的图5和时序参数。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答、您的建议非常有用。 我需要进一步澄清以下几点:

    [引用 userid="13900" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042431/ads8586s-adc-circuit-design-validation/3855191 #3855191"]引脚1 (AVDD_1)的 VDD 电源丢失。

    我将纠正这种情况。 正如您所说的、如果我必须保持两个不同的电压电平、那么对于所有 DVDD、它将是3.3V、而对于所有 AVDD 连接、它将是5V。 如果我错了、请纠正我的问题。

    [引用 userid="13900" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042431/ads8586s-adc-circuit-design-validation/3855191 #3855191"]当 CTX+输入悬空时,每个通道上的20欧姆下拉电阻器可以获得更小的转换代码(我不确定这是否为设计目的)。

    20 Ω 电阻器的用途是用作 CT 的负载电阻器。 数据表中提到的这一点。 我真的不明白你的观点。 是否需要在此处使用下拉电阻器?

    原理图中使用的所有电容值均参考了 ADS8588 EVM 模块原理图。 这是否可以使用?

    当我为我的电路使用内部基准时、我的连接是否正确?

    此致、

    葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    您对电源的理解是正确的。

    如果 CT 变压器 的输出端包含一个电阻器、则输出端的附加电阻器将影响其相关的次级输出电压。 但是 、您的 CT 似乎不是这样。

    数据表中包含了所有建议的电容器值、因此最好查看数据表。 EVM 原理图可以作为参考。 ADC 输入端的 RC 滤波器取决于您的实际要求。

    用于选择内部基准的连接正确、但应仔细检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    如何选择 LDO 的额定电流?  

    如何计算电路板的总功率要求、以便设计输入电源。

    我想使用一些内置电源模块将交流电转换为直流电。 TI 是否有任何类型的内置模块可满足此目的。 使用此电源时、我计划生成5V 输出、并将其馈送到两个 LDO 电路。 这是正确的流程。 我是否可以为 LDO 提供5V 输入并期望提供稳定的5V 输出、输入是否应高于 LDO 的输出?

    此致、

    葡萄园  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    您必须为每个电源计算电路板上所有器件的所有功耗、然后选择一个具有裕量的合适 LDO。 对于 ADC、请查看数据表以查找使用内部基准电压时最大电流消耗为19.8mA 的 AVDD。

    LDO 需要输入和输出之间的压降电压、您可以查看任何 LDO 数据表中的信息。 有关 LDO 的更多问题、请访问 电源管理 E2E 论坛

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。 我将对此进行研究、如果我对 LDO 有进一步的疑问、我将在另一个论坛中向他们提问。

    此致、

    葡萄园