This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:电源开/关问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042603/ads7828-power-on-off-question

器件型号:ADS7828

我正在使用 ADS7828EB/2K5器件。 引脚16 (VDD+)处的电源为3.3V、引脚10处的基准电压(REFIN/REFOUT)为3.1V。 我的问题是:如果我在引脚16上打开3.3V 电源、并且基准电压仍然打开。 是否会损坏芯片。 我在关闭电源并再次打开电源后测试它、器件工作正常、但我想确保这不会在以后损坏器件。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我认为这不会是一个短期问题、也不会立即对器件造成损坏。 但是、我担心随着时间的推移、器件可靠性可能会成为一个问题。 我建议在器件断电而不使用时关闭基准。 这将是确保器件可靠性不会随时间的推移而成为问题的最佳方法。  

    此致、
    Aaron Estrada