This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:ADS1246计数减半

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042184/ads1246-ads1246-counts-are-off-by-half

器件型号:ADS1246

大家好


我正在使用上述 ADC 不平衡(+3.6V、-1.0V)、2.048V 基准电压、自动调整 PGA 范围、通过 WAKE/SLEEP 命令进行单次触发操作。

我的问题是、任何大于0.5V 的输入电压计数为2、并且会意识到任何煽动我错误的行为的行为。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、您好。

    您能否帮助我们了解一些内容、以便我们能够提供更好的支持?

    • 您对 ADC 输入施加了什么电压电平? 施加这些电压时、您从 ADC 接收到了哪些输出代码?
    • ADC 的电压输入源是什么? 源是接地/连接到 ADC 板、还是相对于 ADC 浮动?
    • 您是否有要共享的原理图、以便我们可以查看 VREF 等如何连接到 ADC?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    发现了问题、尝试自动范围时未正确更新 sys0寄存器。

    谢谢

    Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错的 Neale、很高兴这是一个(相对而言)简单的解决方案

    布莱恩