This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:如何使用位命令

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041906/ads7028-how-to-use-bit-commands

器件型号:ADS7028

您好!

我不清楚如何使用数据表第23页表7中描述的 SET BIT 和 CLEAR BIT 命令?

我在 这些文档中找不到有关该内容的任何信息。 第24页介绍了单个寄存器的读写命令 、但并未介绍 SET 和 CLEAR 命令。

谢谢、Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    对此表示歉意、但我们感谢您的努力。  这些命令的作用如下:

    [设置位操作码][reg addr][0x01]–这将在不影响任何其他位的情况下将 reg_addr 寄存器的 LSB 设置为1。

    [清除位操作码][reg addr][0x01]–这将在不影响任何其他位的情况下将 reg_addr 寄存器的 LSB 清零。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    谢谢! 现在一切都很清楚。

    此致、Roger