This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041522/ads42lb69-ads42lb69

器件型号:ADS42LB69

您好!

我想通过 LMK 4828将 ADS42LB69时钟输入作为 LVDS 进行馈送。 LMK 输出端已经有100nF 的交流耦合电容;因此、我是否仍需要将交流耦合电容放置在  ADS42LB69的 clk 输入端、如2016年5月修订的 ADC 数据表图118所示?

另一个问题是、放置在 ADC 时钟输入端的100欧姆端接电阻、在数据表的图118中 、交流耦合电容器放置在100欧姆端接电阻之后(更接近 ADC)。 是这样吗? 我们是否不需要在交流耦合电容器之后放置端接?

我的最后一个问题是需要置于 LMK 的 HSDS/LVDS 输出端的560欧姆端接电阻。 该电阻是否会干扰 ADC 侧时钟输入端的100欧姆电阻?

提前感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK 的输出与 ADC 时钟引脚的输入之间只需要一组交流耦合电容器。

    LMK 的输出是否配置为 LVDS? 如果是、则需要在远端、ADC 时钟引脚输入附近使用100欧姆端接。

    如果 LMK 输出配置为 PECL、则需要在 LMK 输出附近使用560 Ω 终端。 如果两个器件之间的连接较长、为2英寸或以上、我们在过去发现、可以使用额外的100欧姆端接来帮助获得驻波和更佳的信号完整性。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我计划将 LMK 的输出配置为 LVDS、因此我将移除560欧姆。  

    对于交流耦合电容器、您认为最好将它们放在什么位置、靠近 LMK 或靠近 ADC? 在任何一种情况下、我都计划在交流耦合电容器之后放置100欧姆端接电阻、这是否正常?

    对于您的最后一条评论、ADC 将在250MHz 下工作;因此、当我在_p 和_n 之间使用第二个100欧姆端接时、假设接近 LMK 输出和一个接近 ADC 输入、组合电阻将为50欧姆、这是否是 LVDS 端接的问题?

    最后、在 LMK 的 EVM 原理图中、PECL 输出端接在每个_p 和_n 线路上的240ohm 至 GND。 在同一原理图中、HSDS/LVDS 输出端接在_p 和_n 线路之间的560 Ω 电阻器。 这是否与你所说的不相矛盾,我有点困惑。 如果您能为我清除它、我将不胜感激。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EG、

    我会将交流耦合电容器放置在最靠近 ADC 时钟输入的位置。 我还会将100欧姆端接放置在交流耦合电容器附近和之前。 LVDS 上的100 Ω 差动端接可与电路竞争、因为这些输出实际上是基于电流的。

    我不会双终止。 很抱歉造成混淆。 我只是说、如果您使用 PECL 类型的输出、建议进行近端和远端终端。

    EVM 的原理图很旧、因此560欧姆可能只是占位符。 因此、正确的是、PECL 在每个输出桥臂上使用240欧姆接地、位于 LMK 输出的附近。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob。