This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:VCC=4V、具有3.3V SPI

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041929/dac8411-vcc-4v-with-3-3v-spi

器件型号:DAC8411

大家好、团队、

我们的客户 正在考虑使用 DAC8411 @ VDD = 4V 和3.3V SPI。

在这种情况下、串行时钟频率是多少、20MHz 还是50MHz?

我认为数据表上的频率为50MHz、是这样吗?

此致、

Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VDD = 4时、该器件将支持50MHz 的时钟频率、但仍必须满足 VIH 和 VIL 的时序要求。 时序要求 从(VIL + VIH)/2的电压电平开始计时、其中  VIH = 0.7VDD 且 VIL = 0.3VDD。

    例如、SCLK 高电平时间 是在 SCLK 上升到2V 以上时测量的。 因此、请确保保持10ns。 确保 SCLK 保持在2V 以下10ns 以满足  SCLK 低电平时间要求。 这可能需要稍 慢的 SCLK 或非50%占空比。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    谢谢。 当 "从电压电平计时 "为1.65V 时、客户使用3.3V 作为 DIN 信号?

    还是  "从电压电平计时 "应基于 VDD ((0.7VDD * 0.3VDD)/2)?

    此致、

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    它应根据 VDD: ((0.7VDD + 0.3VDD)/2)从电压电平开始计时。 对于4V 的 VDD、该值为2V。  

    最棒的

    Katlynne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne、

    我知道。

    谢谢、

    Masakazu