This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:MMB0源代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042291/ads1278-mmb0-source-code

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

是否可以获得 MMB0电路板上 TMS 控制器的源代码。 专为 ADS1278/74 ADC 而设计。

谢谢

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    源文件实际上包含在 ADS1278 GUI 的安装中。 您可以在 C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source 中找到它们

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak!